This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:TPS92512电流在开启时达到尖峰

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708471/tps92512-tps92512-current-spiking-at-turn-on

器件型号:TPS92512

我的 TPS92512设置与 Web 工作台创建的设置几乎相同、但不同之处在于

I 并通过0-5V 脉冲将装置启用到 PDIM 中。  为了解决故障、微控制器上电后、电压当前恒定为5V。

2.我设置了一个热敏电阻、以便在电路板过热时降低功耗。

注意:系统驱动3个并联路径、其中2个为 Creee XQE LED

当我打开系统时、我会得到如下所示的快速跳跃、示波器抓取从接地端测量到引脚7、因此是电流测量。 在最初的20ms 内、芯片似乎停留在100%占空比并允许5.6A 电流、在启动毛刺脉冲之后、它正常工作、在引脚7上限制在大约0.3V。  毛刺脉冲几乎在每个引导周期发生、但持续时间会有所不同。 您是否对导致此问题的原因有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    我还有几个问题:

    供参考、我没有看到范围抓取。 Webench 有几个可进行优化的选项、您能否提供相关的原理图、或者至少提供重要的器件型号和值?
    什么是 Vin、Vled (我假设大约为6V)和 Ied?
    微控制器上电需要多长时间?
    您能在加电时查看 COMP 吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我在发布时看到了两个图像、一个原理图和一个示波器抓取。

    我的测试中的输入电压为15Vdc

    测得的 VLED 为6.9vdc

    ILED =正常0.475A、当它处于 googley 过流干扰时为1.25A。 (3条 LED 路径、可将总电流的数量增加三倍)

    微控制器在5.6mS 后可进行控制

    如果我的帖子能够正常工作、则在图2、DE 功能原理图3中的电流干扰、Comp 引脚下方将出现屏幕截图。   我在 PWM 引脚上添加了一个下拉电阻器、以便在微启动前对其进行控制。 这似乎可以解决问题。  因此、引导前的微控制器为三态、并且转换器具有弱上拉电阻、这意味着转换器尝试开启;但输出端具有开路状态、因为没有启用 LED 路径、因此此时不应有电流流动。  微控制器引导转换器并启用一条 LED 路径后、在转换器上的某些系统恢复正常之前、这会产生高电流。

    图1:在与 LED 路径串联的0.41欧姆电阻器上测量的输入电流尖峰和正常电流。

    图2:0.1欧姆电阻两端的黄色输入系统电流。  粉色 V comp 引脚。

    图3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    因此、如果您未连接负载并启用 TPS92512、误差放大器将尝试提供更多电流、直到达到调节。 如果没有负载、则无法进行补偿过充、并且当您启用负载时、电流将过冲、直到补偿恢复到稳压状态。 下拉电阻器将禁用此功能、直到您的微电上电、从而防止这种情况发生。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。