This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:用于驱动24通道 FET+24 DSG FET

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709548/bq76200-to-drive-24-chg-fet-24-dsg-fet

器件型号:BQ76200

您好!

我的客户想知道是否可以并行使用多个 BQ76200来增强驱动24 CHG FET 和24 DSG FET 的能力。

电池总电压为24V、峰值放电电流为350A。  

已附加 FET 的数据 sheet.e2e.ti.com/.../TK100E10N1_5F00_datasheet_5F00_en_5F00_20121030.pdf

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    这些器件无法在器件之间同步时序、输入阈值可能会因器件而异、延迟和输出电阻也会有所不同。
    输出不应连接在一起、因为如果时序不匹配、它们可能相互对抗。 如果一个器件关闭、使另一个器件进入 UVLO 状态、则电荷泵可能需要很长时间才能恢复。
    输入可以连接在一起、但由于输出不会同步、结果可能是一组 FET 在导通或关断期间可能具有更多或全部系统电流。
    该器件可以驱动多个 FET、但随着 FET 的增加、固定内部电阻会降低开关速度、如 FET 配置选项手册中的测试结果所示。 系统设计人员必须确定适合其系统的器件。 我怀疑专用电路可能更适合24个并联 FET。