This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940是否可用于7节电池应用?

Guru**** 2813795 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76940EVM, BQ76930EVM, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709399/bq76940-can-bq76940-be-used-for-7-cell-application

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76930EVMBQ76930

您好!

我知道 bq76940适用于9至15节电池应用、但现在客户想知道 bq76940是否可用于7节电池应用。 因为他们正在考虑使用7节和14节电池应用、如果他们可以将 bq76940用于这两种应用、这是合理的。

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    使用7节电池时、bq76940将无法正常运行。 但是、bq76930将安装到与 EVM 相同的模式、并正确对齐和选择性组装元件:bq76930EVM 和 bq76940EVM 共享同一个 PCB。 也许这是他们可以考虑的解决方案。