This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:HPA270-001

Guru**** 2436630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708857/tps2420-hpa270-001

器件型号:TPS2420

我使用的是 TPS2420 EVM 器件型号:HPA270-001

我使用默认设置 I (FAULT)= 4A、I (MAX)= 5A、T (FAULT)= 20msec。 这是我的其他参数

VIN = 3.3V (工作台电源上的电流限制设置为5A)。 我的负载= 0.5欧姆。 因此、预计负载电流为6.6A、但工作台电源限制为5.0A

锁存输入接地。 因此、假设是重试模式。

在启用器件时、我发现 FLT#输出不会变为低电平。 工作台电源的电流消耗为2.5A。 Vout 钳位在1.25V。

我希望设备指示 FLT#。

您能解释一下折返的原因吗?

谢谢

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    澄清。
    当我说"工作台电源显示的电流消耗为2.5A 时、可能会引起混淆。 输出电压被钳位在1.25V。"
    这一条可读作如下:
    工作台电源 Vout 显示为3.3V、而 A 显示的电流消耗为2.5A。
    EVM 上的 VOUT 显示1.25V
    FLT#输出未激活...
    请解释行为
    谢谢
    巴拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    我很快会再回到这个问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    TPS2420以恒定功率模式(介于3W 至7.5W 之间)启动、不适合用于启动负载较重的应用。 请参阅数据表中的公式(7)、了解器件可加电的最大负载。
    您能否分享系统要求和负载详细信息以建议合适的器件?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh

    系统将使用2A 的电流。 电压为3.3V

    所发生的情况是、在 TPS2420的输出端、我们将有大约200uF 的陶瓷大容量电容器。

    插入到连接器的光收发器消耗2A 的实际负载。 我在测试收发器模块可能出现故障(3.3V 电源轨和接地之间短路)的场景。 在这种情况下,我需要 FLT#指示以及没有跟踪烧坏...

    我的应用是否违反了器件的5W 或更低规格? 我认为2A 正常运行期间的功耗为0.035欧姆 x 2A = 70mW。 请告诉我这种计算是否错误。

    我对正常运行的要求是、当 TPS2420加电且输出电容器正在充电时、不会出现错误的 FLT#警报。 同时、当插入有故障的收发器时、系统将通过 FLT#警报收到通知、并确保迹线未被烧毁。

    请为此应用建议适当的值。 我尝试使用 TSP2595xx 器件、它似乎具有良好的电流限制控制、但遗憾的是、它没有针对 CL 情况的 FLT 指示、并且 FLT#仅适用于过热情况和一些过压锁定等。

    如果有更好的器件、请也建议适当的电阻/电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    如果仅是容性负载、则功率限制启动不会有任何问题。 使用器件的 PG 输出来启用下游负载、以便在启动期间避免器件上的过大负载。
    CCT 使用100nF;RIFLT 使用80.6千欧;RIMAX 使用56.2千 欧,然后检查。

    此致、
    Rakesh