Other Parts Discussed in Thread: TPS2420
我使用的是 TPS2420 EVM 器件型号:HPA270-001
我使用默认设置 I (FAULT)= 4A、I (MAX)= 5A、T (FAULT)= 20msec。 这是我的其他参数
VIN = 3.3V (工作台电源上的电流限制设置为5A)。 我的负载= 0.5欧姆。 因此、预计负载电流为6.6A、但工作台电源限制为5.0A
锁存输入接地。 因此、假设是重试模式。
在启用器件时、我发现 FLT#输出不会变为低电平。 工作台电源的电流消耗为2.5A。 Vout 钳位在1.25V。
我希望设备指示 FLT#。
您能解释一下折返的原因吗?
谢谢
巴拉