This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:仅开启一个通道时的正常模式电源电流

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709327/lp5018-normal-mode-supply-current-with-just-one-channel-on

器件型号:LP5018

我想知道该部件的 IVCC 是否有一个规格、只有一个 LED 通道在工作。 数据表规格中的此参数如下所示:

这似乎是说、当每个通道同时灌入通过 LED 的10mA 电流时、该器件的电源电流将为10mA。 我很好奇、是否有人知道只有一个 LED 通道灌电流为2-10mA 时的电源电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joe、

    由于所有通道关断时的待机电流都很低至10uA、因此正常模式下的10mA 电流主要与 OUTx 导通相关。

    因此、您可以通过对18个通道使用10mA 进行估算。 它应该在2mA 时更低。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth