This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:LM74670-Q1功能方框图问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709281/lm74670-q1-lm74670-q1-fuction-block-diagram-question

器件型号:LM74670-Q1

尊敬的团队:

我的客户 Hikvision 询问 了 LM74670-Q1的基本功能。 请帮帮我。 非常感谢。

  1.阴极 MOS 的工作原理是什么? 为什么 VcapL 与其源极引脚连接?

2.在8.1.2.2中、体二极管导通时间为25ms、大于50Hz 的周期、MOSFET 不会导通。  

3、以下波形为何 Vgs 和 Vout 出现尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    1.阴极 MOS 用于在阳极变低(接地或负)时隔离阴极。 这样、LM74670的阴极引脚就不会看到与其阳极引脚相关的高电压。 阴极-阳极上的绝对最大允许电压为45V。 (例如、阴极为22V、阳极低于-23V)。

    2.在8.1.2.2中,说明了 LM74670的打开/关闭机制(由于电荷泵打开/关闭)。 对于1uF 的电荷泵电容(VCAP)值、MOSFET 可正常导通(无反向条件) 1.21秒。 1.21秒后、电荷泵将失去电荷、MOSFET 将导通25ms (在此期间、电荷泵将再次充电)、然后 MOSFET 将保持导通1.21秒、并重复此过程。 对于此操作、请参阅数据表的图9和图8。

    请勿将其与交流输入期间发生的 MOSFET 导通/关断相混淆。

    在交流输入期间、由于反向电流检测、MOSFET 会随着输入极性的变化而打开/关闭。

    VGS 和 Vout 中出现尖峰的原因是 MOSFET 通过将栅极拉至源极而关断。 当 MOSFET 关断时、VIN 响铃并耦合到 Vgs 和 Vout 中。

    此致、

    Kari。