This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921的 V (UVF)

Guru**** 2609915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708517/v-uvf-of-tps25921

主题中讨论的其他器件:TPS2595

我对 TPS25921有疑问。

在数据表第7页的图1中、

V (UVF)介于4.0V 和4.1V 之间。

请告诉您具体的数值。

我们需要知道的是数值、而不是波形。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    它是4.036V。 您能否分享应用用例和系统规格。 我们有新器件 TPS2595、它在比 TPS25921更小的封装中提供更低的 Ron。 如果您有任何疑问、请查看并告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们认为4.036V 是典型的 OFV (UVF)。
    请告诉我们 V (UVF)的最小值和最大值。


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    V (UVF)的最小值为3.932V
    V (UVF)的最大值为4.121V

    此致、
    Rakesh