This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:OUT 短路保护。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709278/ucc2897a-out-short-circuit-protection

器件型号:UCC2897A

大家好、团队、

我的客户想知道 UCC2897A 的输出短路保护行为、我没有在数据表中看到它、它是断续模式吗? 或逐周期电流限制? 您能提供更多信息吗?

谢谢。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    数据表的第5节指出、存在0.5V 的逐周期电流限制、断续电平为0.75V。 遗憾的是、数据表未再次提及该功能。

    此致

    Peter