This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:最小输出电压

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707356/tps63070-minimum-output-voltage

器件型号:TPS63070

尊敬的所有人:

尽管 TPS63070的 FB 电压为800mV、但最小输出电压为2.5V。
这是什么原因?
对于降压转换器、FB 电压是最小输出电压、该器件在降压模式下可以输出0.8V 电压?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pan-San、

    您的系统(VIN、VOUT、IOUT)有哪些要求?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jul

    VIN 是2节锂离子电池(6-8.4V)和12V 适配器。
    输出电压 为1V、5V 和8V、 输出会发生变化。
    Iout 峰值约为500mA。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P7"降压模式下的占空比"=最小30%
    VIN=16V x 0.3 = 4.8V、VIN=2V x 0.3 = 0.6V (FB=800mV 最小值)
    2.5V 的30%变为8.33V。
    当需要1V 输出时、输入电压超过3.33V 是否正常?
    该2.5V 电压的计算方法是从哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pan-San、

    在低于1.2V 的输出电压下、低侧输入 FET 和高侧输出 FET 不会主动开关、而是使用它们的背栅二极管进行传导。 因此、通常应避免低于1.5V 的输出电压。
    要计算降压模式下的占空比、请使用 D=Vout/Vin。 因此、对于30%占空比、1V 输出电压的理论最大输入电压为3.3V。

    您能更详细地解释一下您的系统吗? 应用是什么?
    您是否计划使用单个转换器来实现所有输出电压?
    您为什么要在输出电压之间切换?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请多教我一点。

    2.5V 是最小输出电压的原因是什么?
    是否可以输出1V 电压?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是客户提出的、所以我无法解释这个应用。
    我们的客户将计划使用单个转换器来实现所有输出电压。
    我们没有对此进行解释、因为这是一个新应用。
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泛圣、

    我在 EVM 上进行了测试、Vout=1V 可用于该单元。
    但是、我们无法保证运行、效率或其他参数。

    此致、
    Julian