This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:正确使用 ULVO 引脚

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709203/lmz36002-correct-use-of-ulvo-pin

器件型号:LMZ36002

您好!

我目前正在使用 LMZ36002开发一种设计。 我们需要6V 的 ULVO。

无法确定如何正确使用 ULVO 引脚、因为数据表中显然有两个相反的视图。

第一个。 我是否正确执行了以下操作? 将 ULVO 引脚拉至2.1V 以上使其正常工作、将其拉至1.8V 以下使其停止?

如果是、则数据表中的表10不一致。

感谢你的帮助!

您好 Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    是的、正确的、UVLO 引脚必须为2.1V 及以上才能使器件开始工作。 让我来看看如何修复该表。 对于6V 的 UVLO、您可以选择39.2k 的 Rtop 和21k 的 Rbot、以便在 INH/UVLO 引脚上获得2.1V 的电压。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    感谢您的快速响应! 这对我有很大帮助。

    此致、

    Fabian