This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:PFC - 600W 和1200W

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050, UCC28070A, UCC28070, UCC28063, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707995/ucc28050-pfc---600w-and-1200w

器件型号:UCC28050
主题中讨论的其他器件: UCC28070AUCC28070UCC28063PMPUCC28180

我正在尝试为600W 和1200W 应用(输入电压= 90V - 264V)设计 PFC。  根据可用性、您提供什么器件型号?

我确实找到了以下器件、希望这些器件对该应用有用:

UCC28050、 UCC28070A。   这两个器件是否提供任何 EVAL 板?   我可以根据每年的数量=10K 和50K 需求获得报价吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shahriar:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    对于 UCC28050、我们提供了您可以在线购买的 EVM、但它仅适用于100W 设计。
    www.ti.com/.../ucc28051evm

    对于 UCC28070、我们还在线提供 EVM、但它适用于300W 设计。
    www.ti.com/.../ucc28070evm

    比较 UCC28050、1-PH-TM。
    我们还有 UCC28063、2-Ph TM、EVM 板适用于300E 设计
    www.ti.com/.../ucc28063evm-723

    这些是您可以直接在线购买的 EVM 板。
    我们还有一些 PMP 设计、但不出售。
    www.ti.com/.../PMP10948
    www.ti.com/.../PMP11211
    www.ti.com/.../PMP11062

    您还可以提供有关您的电路(Vo、IO、拓扑、首选 IC)的更多详细信息
    我可以帮助您搜索内部数据库。

    对于价格问题、您可以联系地区销售人员、他们将为您提供合理的价格。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    查看 UCC28070的 REF 设计后、您能告诉我、为什么桥二极管的 GND 与电路的 GND 不同? 我没有看到它们之间有任何连接? 我缺少什么吗?
    根据数据表、CS 引脚需要3V 的正电压来启动 CURRECT 限制(逐脉冲)。

    所有高功率 PFC [高于500W](UCC28063、UCC28180)需要 CS 引脚的负电压有什么具体原因吗? 我更喜欢使用正信号来实现所有功能。 有什么好处吗?
    谢谢
    Shahriar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shahriar、
    您参考的是 UCC28070的哪种参考设计?
    如果您指定了参考设计编号、我可以查看原理图并提供帮助。
    UCC28070没有 CS 引脚。

    UCC28063和 UCC28180可检测相对于系统接地的负电感器电流、因为它使得在应用中使用反相放大器非常容易。 您可以看到、所有应用都非常简单。只有一个连接到此感应电阻器的连接。 为什么要使用正电流感应?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    UCC28070的参考设计为 :www.ti.com/.../slua479b.pdf
    引脚8和9 (CSA 和 CSB)是电流传感器引脚(我是否正确)? 我尝试附加该文件、但由于某种原因、它无法正常工作。 如果您给我发送了一封电子邮件、我可以向您发送更多详细信息

    电源具有3个主要块:1200W PFC、1200W PWM_DC-DC 转换器和40W 内部电源、用于覆盖信号、通信和内部电源。 我的问题是、如果 GND 与 PFC 相同、40W 电源将影响 PFC 电流感应。 它可以偏置 PFC 感应电阻器。 (PFC 负载可能会发生变化(5%至100%)、但40W 始终开启并加载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shahriar、
    桥式整流器的 GND 连接到图9中 J1的引脚4、5。
    图8中的原理图显示引脚4连接到 GND 节点。
    诚然、这些原理图令人困惑。 它们使用两个不同的 GND 符号、但不显示两个节点都连接在一起。
    正确的是、CSA 和 CSB 是电流感应变压器的输入。 但这不是电流限制。 它是电流感应。
    CSA、CSB 上的3V 约为 CSA、CSB 感应放大器线性范围的峰值。
    另一个问题是、您应该设计 PFC、以便它也需要在40W 电源下运行。 因此、它还需要感测此电流并校正与40W 负载相关的功率因数。
    PFC 电路必须在从输入汲取的满电流下运行。
    希望这对您有所帮助。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何获取与 UCC28050和 UCC28070相关的以下信息。

    1) 1)基于数量=10K 和50K 的报价

    2)评估板,  数量=1或每个  

    3)提前期

    谢谢

    Shahriar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shahriar、
    您应联系当地经销商以获得报价并购买评估板。
    您可以在此网页上找到分销商列表:
    www.ti.com/.../samplebuy

    此致
    John