This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 输出电压突然下降

Guru**** 2812715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708404/tps61021a-tps61021a-the-output-voltage-drops-suddenly

器件型号:TPS61021A

A,电池电压在2.7V 时测得、电机启动。当电池电压降至2.31V (800mA)时、电机电流约为240mA、 电池电压会立即变为0.80v、3.12a。这会导致电机运行时间短、电池电量耗尽。(问题:为什么电压在大约2.23v 时下降到0.80v?而不是下降到2.2V 1.05A?

B,使用 rxn-305D 台式机稳定电压电源、TPS61021具有2.2V 电压、芯片在2.2V 和1.05A 下工作时不会出现任何问题。 因此、测试了两组不同的2.0V 和1.8V 电压。

C,TPS61021由 rxn-305D 台式机稳定电压电源和0.44r 的2.7V 串联电阻供电(台式机稳定电压电源用于构建具有内部电阻的电源)。 如果是

D、 不清楚电池的内部电阻为何稍大、芯片的输入端从2.31V 降至0.8V、电压从2.31V 降至0.8V、而不是缓慢增加负载、而是从2.31V 降至0.8V、一旦达到0.8V、效率就非常低、 电池电量很快耗尽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minlong:

    这种现象似乎很奇怪。 如果"电池电压降至2.31v (800mA)"、请检查 TPS62021的 Vin 引脚(或 C22)处的输入电压是多少、这有助于我们确定电池的内部电阻。

    顺便说一下、您使用了哪种类型的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen:
    当电池电压降至2.31V 时、TPS62021的 Vin 引脚电压为2.25V。 电感器是 TDK 的 SPM6530。 0.47uH、100KHz、最大直流电阻为3.63mΩ Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minlong:

    您的负载电流是多少? 我认为您的负载电流非常高、而不是很小、一旦电感器谷值电流高于电流限制值、输出电压将下降。

    另一件事可能是输入电流超出了电池的最大输出能力、您是否检查了电池规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen:
    电机电流为240mA、总电流为0.45A。 电池为2节 AA 干电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minlong:

    它看起来主要是由输入电池引起的。 干电池的输出电流能力通常约为1A 或更低。 您可以查看干电池专家以了解这一点。