This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Xilinx Zynq UltraScale+ TI 电源设计

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707734/xilinx-zynq-ultrascale-ti-power-design

您好!

我正在为 Xilinx Zynq UltraScale+ FPGA XCZU19EG 设计电源。

如果我在以下链接中输入此信息: www.ti.com/.../xilinx.html

它显示高电流消耗下的电源轨1仅为19A。 我知道该电源轨可能需要30到40A 的电流。 设计工具是否存在问题? 我注意到、TI 拥有包含 ZU9或 ZU15 FPGA 的 RRH 完整参考设计。 是否还提供了适用于 ZU19的此类参考设计?

Rajat Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajat、

    我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    目前、我们没有计划将 ZU19 FPGA 添加到我们的数据库中。添加后、我们会通知您。

    谢谢、此致、
    阿图尔