This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LED 电流的启动/斜降持续~ 1ms

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708744/lm3643-start-up-ramp-down-for-1ms-on-led-current

器件型号:LM3643
主题中讨论的其他器件: LM3644

我的客户询问:  

在我们的其中一款产品中、我们使用的是 LM3643 LED 驱动器。

我查看了数据表,注意到 LED 电流上的电流“上升/下降”持续~ 1ms。

[见附件]

 您能否让应用工程师与我联系以讨论此特性?

我需要了解与不同运行模式相关的这一特性。

最后、我需要快速(<50us)打开/关闭 LED。

是否有任何其他类似 LM3643且具有快速开/关功能的 LED 驱动器可供使用?

 我只需要知道 drivers.e2e.ti.com/.../LM3643-Question.pptx 上这些类型的 LED 是否可以实现快速的开启/关闭时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取器件型号不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

       很抱歉、我们收到了另一个器件 LM3644、该器件可支持 IR 模式下的快速开/关。 您可以参阅 LM3644数据表第15页、如下所示:

    "8.3.3红外模式
    在 IR 模式下、目标 LED 电流等于 LED1/2闪存亮度寄存器中存储的值。 时间
    启用红外模式(将 M1、M0设置为"01")、升压转换器打开并将输出设置为等于输入
    (导通模式)。 此时、切换频闪灯引脚将启用和禁用 LED1/2电流源(IF
    启用)。 频闪灯引脚只能设置为电平敏感、这意味着红外脉冲的所有时序都是外部的
    受控。 在 IR 模式下、电流源不会将 LED 输出斜升至目标。 电流转换
    立即从关到开、然后从开到关。"

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    LM3643还支持可支持快速开/关的 IR 模式。 请参阅 LM3643数据表第12页、如下所示:
    "在 IR 模式下、目标 LED 电流等于 LED1/2闪存亮度寄存器中存储的值。 时间
    启用红外模式(将 M1、M0设置为"01")、升压转换器打开并将输出设置为等于输入
    (导通模式)。 此时、切换频闪灯引脚将启用和禁用 LED1/2电流源(IF
    启用)。 频闪灯引脚只能设置为电平敏感、这意味着红外脉冲的所有时序都是外部的
    受控。 在 IR 模式下、电流源不会将 LED 输出斜升至目标。 电流转换
    立即从关到开、然后从开到关。"