This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122传输电压问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709117/lm5122-lm5122-transfer-voltage-issue

器件型号:LM5122

直流电源设置为15V。
接通电源后、直流电源将变为13V、电压和电流将始终跳转。
直流/直 流转换器板在不进行升压的情况下输出电压、但电压降至10V。
LM5122预期功能:输入8V~20V、输出55V

请帮助我们澄清问题。

谢谢

 

此致、

Every Hsiao

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的高侧 FET 极性错误。 源极应位于 SW 节点侧、而漏极应位于输出侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照您的建议、调整 U1的方向。

    这种现象如下:
    1.直流电源设置:15V/0A
    输入电压/电流:3.3V/0A
    输出电压:3.3V

    2.直流电源设置:15V/1A
    输入电压/电流:13.6V/0.36A
    输出电压:14.1V

    3.直流电源设置:15V/2A
    输入电压/电流:13.3V/0.45A
    输出电压:13.96V

    可能还有其他问题…