This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:将 IC 更改为 UCC256304与 UCC28056EVM-296配合使用(问题2)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704592/ucc28056evm-296-changed-ic-to-ucc256304-work-with-ucc28056evm-296-problem-2

器件型号:UCC28056EVM-296
主题中讨论的其他器件:UCC28056

大家好、

使用降压变压器时、电流波形中的交流电压不良。

使用商用变压器从三相交流200V 降压到单相100V

LLC 负载为120W。  我已附上示波器。 波形。

您能否指出与此问题相关的其他损坏部件?

e2e.ti.com/.../UCC25630_2D00_1EVM_2D00_291wUCC28056EVM_2D00_296_2800_2nd_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注 UCC28056。  我将回顾您的演示并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viswanathan-San、

    您可以解决此问题吗?

    客户仍在等待。