This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:我能否用电流互感器替换 Rsense、从而提高高负载下的效率。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707234/ucc28180-could-i-replace-the-rsense-with-a-current-transformer-so-that-i-can-improve-the-efficient-in-high-load

器件型号:UCC28180

您能给我一个电流互感器替代 Rsense 的应用示例吗 ?我已经尝试过了,但没有效率。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们没有有关如何将 UCC28180与电流互感器配合使用的设计示例。

    UCC28180被设计用于升压 PFC 的回路引脚上的电阻式感应。

    这是因为它是一种简单而廉价的电流感应方法、对于大多数应用而言不会造成显著的功率损耗。
    为什么要在应用中使用电流互感器?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以尝试使用我在这个帖子中绘制的电路创意
    e2e.ti.com/.../704658
    这只是一个想法,但应该可以使用具有两个初级绕组的单个电流互感器来感测高侧(而不是回路)上的电感器电流。
    这些器件可作为标准产品随时提供
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,我们想使用 CT,因为 Rsense 在调试中被烧坏了(也许 Rsense 功率不能达到要求),但我们找不到任何有关它的文档,所以请寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天我会尝试一下,非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭这个帖子、因为它已经解决。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过您建议的方法、但仍然不能正常工作、Isense 波形如下(黄色)、电流不连续、我将再次尝试。