This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:tps55340

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709169/tps55340-tps55340

器件型号:TPS55340

我需要使用 tps55340从6V-8.4V 输入获得12V/1.5A 的输出。 如果软启动时间为5ms、软启动电容器的值将是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muhammed

    没有用于计算软启动时间的简单公式。 它还与输出电容器、负载和输入电压有关。 我建议将150nF 作为起始值、并根据 TINA 模型的实际测试结果或仿真结果更改电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    请从100nF 电容器开始、输出侧电容约为10-20uF。 然后根据测试结果进行一些调整。