This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:输出电容器 ESR 可实现稳定性

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709333/lp5907-q1-output-capacitor-esr-for-stability

器件型号:LP5907-Q1

您好!

数据表列出了额定输出电容 ESR 范围为5m Ω 至500m Ω。 <<下图>>

我们正在考虑使用 ESR 可低至2m Ω 的陶瓷电容器[10uF X7R 陶瓷–PN CGA4J1X7R0J106K]。

  • 在这种情况下是否存在稳定性问题?
  • ESR 规格是否仅适用于稳压器附近的实际输入/输出电容器?  我们在输出端还有其他旁路电容器,但它们位于较远的位置,在某些迹线电阻和电感的下游。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    2MR 是一个有点关键的问题。 您可以将一个50MR...100mR 的低欧姆电阻串联到电容器上、以增加 ESR。

    如果使用了多个去耦电容器、则该并联电路的总 ESR 不应低于5MR。 通过使用与电容器串联的上述低欧姆电阻、可以轻松地将其充满。 或者、您甚至可以使用此类电阻器在电源线路中形成低通滤波器。 此外、还可以通过这种方法增大去耦电容器的 ESR。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

     除了 Kai Klaas69 (5218539)的评论外、还请确保 OUT 上的总电容不超过10 μ F。

    非常尊重、

    Ryan