This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:4.5V 输入电压/3.3V/1A 输出电流应用

Guru**** 2609805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709131/tlv1117lv-4-5vin-3-3vout-1a-application

器件型号:TLV1117LV

大家好、

 

很抱歉打扰你。

我想使用 TLV1117LV 来支持4.5V 输入/3.3V输出/1A 应用。 此 LDO 是否可以支持此条件?

非常感谢。

 

谨随信

Redick Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Redick、

    则热耗散将为1.2W。 结至环境热阻为63°C/W、导致整个环境温度上升76°C。 因此、当环境温度为40°C 时、结温将为116°C 嗯、这有点、不是吗? 如果冷却不理想或环境温度甚至高于40°C、则会变得至关重要 1A 的负载电流是始终消耗还是仅暂时消耗?

    Kai