This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1故障

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706660/bq76pl455a-q1-failure-of-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好、先生、

我的设计中使用的是 BQ76PL455A-Q1。 我不断面临 IC 故障问题。 有时 Vsense 引脚会短接在一起、有时 VP 引脚会短接地。

我正在共享我的设计。 请查看设计并帮助我诊断 IC 故障。  e2e.ti.com/.../cell-balancing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 IC 未被唤醒时、VP 为0。 检查它的一种方法是检查 v5VA0电压。
    请问 Vsense 引脚短路是什么意思?

    我的评论和意见
    1.您能告诉我您是如何唤醒 IC 的? IC 是否唤醒过?
    2.尝试不使用 R163、R158等... 移除这些电阻器。
    3.我不喜欢 CHP3462 FET。 VGS 为10V。 20V 将是良好的。 如果没有、则添加齐纳二极管。
    4.从上到下连接电池。
    C68、C66等的用途是什么... 如果您使用电容器、则在电池之间添加差分电容器。
    6.如何控制 VIO。 VIO 的状态是什么? 如果您尝试唤醒器件、则 VIO 不能处于低电平状态。 查看数据表7.3.1.1.7

    IC 是否曾经工作过或根本不工作?
    我假设您使用的是自己的软件吗?

    请尝试我的建议并告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行的任何更新。