This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:晶体频率容差

Guru**** 2770015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708558/tps659037-crystal-frequency-tolerance

器件型号:TPS659037

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS6590378并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对 TPS6590378的振荡器(16.384MHz)有疑问。

当我使用示波器的频率计数器功能测量 OSC 16 min 频率时、该值大约为16.382 MHz (@室温)。

它不在器件规格的±30ppm 之内。

在这种情况下、它将如何影响器件的运行?

作为参考、我甚至使用 AM 5726的 EVM 进行了测量、但由于结果相同、因此这似乎不是该电路板特有的问题。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、
    我已将您的问题转发给我们的产品专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    您能否解释一下您是如何测量该振荡器的以及您使用的是哪种类型的探头?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamey、

    感谢你的答复。

    我确认客户、然后向您提供反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一