This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:其中 A1引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708077/lmg1020-where-is-a1-pin

器件型号:LMG1020

尊敬的专家:  

客户有相同的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

您能看到随附的文件吗?

根据所连接的螺纹、A1引脚位于字母行的左下角。

正确吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    我忘记了附加文件。  

    您能看到下面的文件吗?

    e2e.ti.com/.../confirmation-of-the-place-of-A1-pin.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi1、

    感谢您的支持! 很抱歉引脚1混淆。

    您对所附 ppt 中 pin1的位置正确无误。

    确定引脚1位置的正确方法(在本例中为 LMG1020)是保持 IC、使字母面向您、并使其正面朝上(就像 ppt)。 一旦您可以像书籍一样阅读 IC 丝印、您就可以在 IC 左下角找到引脚1 (就像 ppt 一样)。  数据表第5节中 IC 的顶视图提供了提示、但底部的封装轮廓中没有进一步说明。 感谢您的介绍、我将撰写一篇博客、重点介绍如何找到 pin1、以避免未来的混淆。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢你的答复。

    我知道 A1引脚是 IC 的左下角。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、
    听起来很棒!

    我忘记给您一些可能有用的信息!

    预量产器件上的“X”是引脚1注释,但在生产器件上,它是以点的形式填充的。 我们这样做是因为没有任何字符的空间、我们希望确保能够区分生产前/生产后的器件。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefferey、

    感谢你的答复。

    我可以知道"X"是指预制代码、并将其放在 生产的点上。

    我还将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一