This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031-Q1:电阻设置为高达25mA

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24031-Q1, BQ24031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709217/bq24031-q1-resistance-setting-to-acheive-25ma

器件型号:BQ24031-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ24031

您好 Bill、

目前、客户已获得 BQ24031-Q1的样片。 从您刚才所说的内容来看、我很感激这不是客户的理想部件。

我想与您一起检查如何设置电阻以从器件获得大约25mA 的最大充电电流? 我一直在阅读 D/S 的 DPPM 部分、但必须承认、我以前没有过多接触过这些器件。

非常感谢、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要再多了解一下 BQ24031的这个应用。

    充电电流精度与终止电流精度是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以将其脱机处理