This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:主动电池平衡问题

Guru**** 2609795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708986/em1402evm-active-cell-balancing-issue

器件型号:EM1402EVM

大家好、

客户想要应用主动平衡、例如 EM1402。

电池。  化学和堆叠为锂聚合物、14节、48V、64A。

顺便说一下、在主动平衡期间处于放电模式时、外部电源的电压为24V。

我调试并改进了附加文件。

问题)

1) 1)由于峰峰值仍然很高、是否还有其他需要改进的点?

2) 2)您如何通过添加二极管来解释 MAD 改进?

添加e2e.ti.com/.../BMS-Active-balancing-waveform.pptx 不会有问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    让我从二极管开始... 您完全正确。 添加该二极管将使您失去双向平衡的能力。

    我猜、它会改善这种情况、因为它可以阻止任何"反向"或"反向"方向的振铃。

    尝试添加 RC 缓冲器、看看它是否有用。

    它们是否也改变了磁性元件? 对于24V、您将需要一个不同的变压器、