This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118 - 8 - FB 和9 - Comp 引脚的连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709298/lm25118-lm25118---connection-of-the-8---fb-and-9---comp-pins

器件型号:LM25118

您好!

我在我的设计中使用的是 LM25118。 对于8 - FB 和9 - Comp 引脚的连接、我们提出了一个问题、因为它们在数据表的原理图参考中有所不同、并且与评估板(SNVA614B)中包含的原理图进行了比较。

我应该认为我的设计遵循哪个链接是正确的? 数据表中包含哪些内容或评估板文档中包含哪些内容?

随附的是电路差异的印刷版、以便更好地理解。


有关我的设计的其他信息。
4.2V 时、VIN = 3.3V。
Vout = 5V
Iout = 2A

评估板原理图

数据表典型应用原理图

谢谢、我正在等!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们实际上是完全相同的连接、只是扩展方式不同...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢!

    最后、我能否遵循评估板文档(SNVA614B)中建议的原理图和放置方式? 或者您是否有其他最新的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以遵循评估板设计。 祝您好运!