This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:FET 开关期间的振铃导致信号完整性问题

Guru**** 2609805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709337/lm3478-ringing-during-fet-switching-causing-signal-integrity-issues

器件型号:LM3478

您好!

我使用的是 LM3478 SEPIC 转换器的 TI 参考设计、VIN=9-16V、VOUT=12V @ 2.5A。

负载只是一个电流随时间变化不大的计算机主板。

随附了几个月前根据推荐的参考设计进行了调整的原理图。 尝试尽可能靠近布局。

但是、我注意到、当 FET 开关打开和关闭时、输出和输入上的振铃非常严重。 我不清楚它是接地问题还是从稳压的12V 电压中脱落。 已连接 BSC340N08NS3GATMA1的原始波形。 开关频率为~250kHz。

我们在 FET 漏极和接地之间尝试了一个 RC 缓冲器、但结果略有改善。 增加输出和输入端的电容也略有改善、但问题仍然存在。

最大的问题是为辅助芯片供电的所有较低电压稳压器(5V 和3.3V)也会看到这种振铃。 因此、我们无法正确识别来自3.3V 的较低逻辑信号(0V)。

只是想知道如何最大程度地减小过冲/下冲。 如需更多信息、请告知我。

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 FET 开关速度过快、PCB 杂散电感与 FET 输出电容谐振。 您可以添加栅极电阻器以使其稍微降低。 您可以在开始时尝试5欧姆电阻、并调高或调低电阻以查看最佳效果、而不会对效率造成太大的影响。 在开关节点和 GND 之间添加 RC 缓冲器也会有所帮助。