This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:帮助查看黄金映像和代码中黄金映像的集成

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707047/bq27742-g1-help-help-to-review-golden-image-and-integration-of-golden-image-in-code

器件型号:BQ27742-G1

大家好、

我需要有关查看 Golden Image 的帮助

电量监测计:TI 的 bq27742-G1

手机:锂离子充电电池

MCU : STM32.

我们一直遵循"双关"的学习周期。
在学习周期结束时、我们获得了 Golden Image。

我们有两个问题

1.我们需要您的帮助来查看此黄金映像
2.我们如何在固件/代码中集成此黄金映像? (任何链接/文档)

请在此处提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PAALK、

    请共享您的黄金映像文件(gg.csv 和 screc)以供查看。 我们将尽最大努力查看您的 DF 设置、并提供有关您的单元格和应用程序的有限信息。 请提供电池数据表和应用工作条件(最小/最大电流、电压和温度)。

    以下应用手册可帮助通过 MCU I2C 代码对监测计进行编程: www.ti.com/.../slua801.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在连接电池数据表。

    我正在附加 Golden Image 和.csv

    最大/最小电流:700/4兆安
    电压:3.3V
    温度:0至60度电芯

    e2e.ti.com/.../Battery_5F00_Li_5F00_ion_5F00_30036_5F00_datasheet.pdf

    e2e.ti.com/.../Golden_5F00_Image.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Palak、
    -您的更新状态仍然显示05,表示您尚未成功完成学习。 更新状态应为06。
    -您的设计容量仍默认为1000mAh。 这应该是您的电池制造商数据表中规定的值、该值应更接近 Qmax 值

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的支持。

    在学习周期结束时、我们将获得"学习周期已成功完成"、但状态为0x05。

    您能不能建议我们需要进一步做什么来完成状态为0x06的任务?

    我们的数据表中没有 Qmax。 您能否详细描述 Qmax 以便与数据表中的术语相关?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议再完成一个周期。 如果 Qmax 和电阻表未更新、则您可能使用了错误的化学 ID 或接近电阻计算不合格阈值的放电电流。 您需要使用一个介于 c/5和 c/10之间的值。
    Qmax 是电池的总化学容量。 监测计会了解这一点。 您无需手动更改它。 它的唯一设计容量应修改为制造商数据表中的值。
    谢谢
    Onyx