This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:无法将术语平滑时间设置为255以上

Guru**** 2609795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709110/bq27750-setting-term-smooth-time-above-255-is-not-possible

器件型号:BQ27750

尊敬的 TI 团队:

术语平滑时间的最大值为 32767秒(根据 TRM)。

在 bqStudio (1.3.80)中、不能将参数更改为255以上。 将该值设置为256将导致值0。  

如果需要高于255的值、如何更改它?

BR、

Patrick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick
    无法将其更改到该值以上
    谢谢
    Onyx