This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:步骤5C 为什么要重写参数?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQSTUDIO, BQ27520EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705847/bq27520-g4-step-5c-why-re-write-the-parameter

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27520EVM

您好!

实际上,我为监测计 BQ27520-G4执行了学习周期,但我不理解步骤5C:“编写 Ra 表,Qmax,周期计数并将 Satus 更新为监测计”。

在 bqStudio 中、在"Data Memory"和"Gas Gauging"中、我发现更新了参数"Qmax Cell 0"、"Cycle Count 0"和"Update Status 0"、并在"Ra Tables"中更新了列表"Ra0 Table"。 我不明白复制这些参数的原因和位置。

5C 步骤应参见文档 SLUU426B"采用系统端单节电池 Impedance Track 技术的 bq27520EVM"、图15。 bqStudio 流程图

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    无需复制这些文件。 在电量监测计中更新它们后、它们就会闪烁。

    我们将更新我们的文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    但是,为什么“OCV 表”窗口中的值不更新? 但是,“数据内存”中的相同值会更新,“更新状态”处于状态2?

    在另一篇文章 e2e.ti.com/.../1314275中 、Dmax 的第一个答案是手动执行所有操作。
    例如,他表示要将 Pack0的值(如果更改)复制到其他表 DEF0和 Pack0 Rax 中,对于我来说,在学习周期之后,只有 Pack0被更新,所以我应该复制它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    是的、将"记忆电阻"表复制到其他表、包括 DEF0。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有最新的文档、介绍了能够执行学习周期的所有步骤? 尤其是在5C 步中?
    例如、当执行所有步骤时、IT_ENABLE 必须保持为1?

    执行学习周期的过程不是很清楚、同一文档中有许多信息并非全部。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kivim

    我目前正在为该器件编写一份文档。 它将在下个月上线。

    同时使用它。 这是一个系统侧量表、因此文档中与系统量表相关的部分是您应该遵循的内容。

    e2e.ti.com/.../8176.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx