This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9081EVM, UCD9080, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709302/ucd9081

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: UCD9080、 UCD9090

大家好、

我的客户正在调查 UCD9081、并有一些问题、请团队帮助对此进行评论。

UCD9081的 I2C 接口能否连接到其他具有 PMBus 接口的器件?

2.如何配置使能引脚的输出极性?

3.是否有任何推荐设置示例可与客户分享?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    第一。 UCD9081是100KHz 器件、不建议与其他需要时钟扩展的从器件共享同一 I2C 总线。
    2。 这可通过 UCD9081 GUI (高电平有效或低电平有效)轻松实现。 GUI 位于 www.ti.com/.../toolssoftware。
    3号。 GUI 提供 UCD9081 EVM 的默认配置设置。 这可以是一个良好的基准。

    为了 熟悉器件,我建议订购 UCD9081-EVM (www.ti.com/.../ucd9081evm)+ USB-TO-GPIO 适配器(www.ti.com/.../usb-to-gpio)。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他们计划将序列发生器与 UCD92xx 控制器或任何其他符合 PMBus 的控制器配合使用、那么他们使用任何其他也符合 PMBus 标准的 UCD90xxx 器件可能更有意义。 UCD9090是尺寸最接近 UCD9081的器件。 只有 UCD9080/9081器件是传统 I2C、它们具有与较新器件使用的 Fusion GUI 不同的 GUI。