This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:5V 输入至3V 输出/0.5A

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708230/lm5118-5vin-to-3vout-0-5a

器件型号:LM5118

你(们)好

我尝试在以下情况下对 LM5118使用 Webench、但无法生成 Webench。

VIN=5V

Vout=3V、Iout=0.5A

为什么不能生成它?  您有原因吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该为此应用使用降压控制器或转换器(集成 FET)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    您能否告诉我们为什么 LM5118不适合此应用?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入为5V、输出为3V、您只需要降压。 LM5118多使用一个 FET 和二极管、更昂贵、并且输出电容器需要更大、因为电流不像降压转换器那样连续。