This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:容差斜率补偿

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708720/lm5022-tolerance-slope-compensation

器件型号:LM5022

尊敬的团队:

对于补偿设计、我需要知道正确的值和"45uA 典型"电流斜坡的容差。

遗憾的是、只有电流斜坡和内部2k 电阻器的组合被推测为 Vslope 83mV...110mV...137mV。  

此外、还可以发现该文本描述了100mV 的典型 Vslope。 (45uA*2kOhm = 90mV)。

还可以发现、83mV...110mV...137mV 容差范围已修改、与最初规格相比现在更高。

这意味着2kOhm 电阻器更大、或者45uA 电流斜坡实际上更高。

我需要知道内部电流斜坡的确切规格。 典型值是多少?最小值/最大值是多少?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际斜率补偿使用结果斜坡电压进行测试、该电压是斜率注入电流源和内部2k 电阻器的乘积。 45uA 和2k 是设计目标、但它们没有单独表征。 数据表的 EC 表信息是注入电压的实际特性数据。 因此、典型值为110mV、最小值和最大值为83mV 和137mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 但是、如果有额外的外部电阻器用于斜率补偿、最好了解注入电流源的容差。 外部电阻器的容差约为1%。 内部2k 电阻器的容差可能要高得多。 因此、使用外部1%电阻器时、斜率补偿的总体容差(百分比)将小于仅使用内部电阻器时的容差、对吧?

    Mario
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您具有用于额外斜率补偿的外部电阻器时、您实际上可以测量额外的斜率。 此外、您还需要了解内部信息、然后只需确保总数足够。