This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A1-Q1:基于 UCC27524A1驱动器的推挽式转换器的输出电压公式是多少?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706351/ucc27524a1-q1-what-is-the-output-voltage-equation-for-ucc27524a1-driver-based-push-pull-converter

器件型号:UCC27524A1-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27524A-Q1

基于 MOSFET 驱动 器 UCC27524A1 的推挽式全桥转换器是我使用的电路(双轨)。

此处是应用手册中的输出电压公式: SPRABW0C 为 Vout=Vin * 2 * D *(NS/NP)   ---   EQN (3)

一个观察结果是、公式中没有正向二极管压降和变压器损耗项。

我的目的是以更真实的方式找到输出电压、因此我正在努力根据 二极管电压损耗因数重新排列公式。 下面是公式。

VOUT =((Vin * 2 * D *(NS/NP))- 2*VF  

二极管正向压降因子为2、因为对于双轨推挽式拓扑、二极管导通损耗将为2。

Q1)您能否查看该公式? 基本上、我是 TI 文档的忠实信徒、但这个等式似乎需要进行一些修改

Q2)根据我的理解、以下是正向转换器的基本公式

假设输入和输出电压恒定、电感器瞬时电压可按如下公式计算(忽略二极管损耗)、

案例1:MOSFET 在 VL (t)= N * Vin - Vout 上  、对应于0≤t≤DT

情况2:   对于 DT≤t≤T,MOSFET 处于关闭 VL (t)=-(Vout)状态

由于稳定状态周期时间内的平均电感器电流为零,因此我们可以将其写为(N * Vin - Vout)* D +-Vout *(1-D)= 0

因此、 Vout = N * D * Vin

其中 D =占空比、 N、匝数比= NS/NP

我还在为推挽式拓扑寻找类似的输出公式推导、我相信推挽式拓扑和正向转换的大部分内容是相同的、

TI 的结尾是否有我可以参考的文档?

请提供建议。

-VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 VT、

    感谢您关注我们的产品!

    我已要求此应用手册的作者对您的帖子发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 VT、

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在为您解答这一问题。 感谢您的耐心!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    如果您能尽快提供这些信息、那将会很棒。

    此致、

    VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    我是一名与 Don 合作并支持 UCC27524A-Q1器件的应用工程师、将致力于解决您的问题。

    我在 SPRABWOC 应用手册中确认了推挽应用的基本公式、该公式看起来是正确的。 通过变压器的电压传输为 NS/NP、占空比具有来自次级上半波整流的2倍系数。 D 定义为每个开关在整个周期内的占空比。

    对于典型的中间抽头初级和次级推挽式、每个绕组的导通路径中只有一个二极管、因此公式变为:

    Vout=(输入电压 x D x 2 x (NS/NP))- VF。 您能否发送一个简单的双轨推挽示意图来确认2个二极管压降?

    如果要在公式中包含电阻压降、则需要包含初级 峰值电流并了解电阻。

    对于 MOSFET Rdson 和变压器初级电阻(Rpri)、公式变为:

    Vout=((Vin-(Ipripk x (Rpri + Rdson))) x 2 x D x (NS/NP))- VF

    如果您想包含次级电阻、我建议将电阻反映到初级侧并添加到 Rpri 中。 要反映次级绕组和电感器电阻、请使用:Rsec'=(Rsec + Rind) x (NP/NS)平方。

    请告诉我们这是否能解答您的问题。

    此致

    Richard Herring