This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:如果 LM25242的输入电压和输出电压短路、会发生什么情况?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708887/lm25141-what-happened-if-the-vin-and-vout-of-the-lm25242-are-short-circuited

器件型号:LM25141

大家好

   我将 LM25141输出设置为12V、输入电压设置为24V。 如果误操作、输出短接至 Vin、 LM25141会发生什么情况? 它会烧吗? 还是自动保护?

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    让我回到这个问题上

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    由于 VOUT 引脚绝对最大额定值为15.5V、该器件将损坏

    谢谢
    -Arief