This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890-Q1:允许组合 MR_=3V3 &VDD=1v8?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709095/tps3890-q1-combination-mr_-3v3-vdd-1v8-allowed

器件型号:TPS3890-Q1

您好!

您能否澄清一下  、如果允许将3V3应用于 MR_、且 VDD=1v8?

或者   、在向 MR_施加比 VDD 更高的电压时、必须考虑哪些影响?

此致、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    根据绝对最大值表、/MR 最高可达7V 绝对最大值 建议将/MR 上拉至 VDD、因为 VDD 和/MR 在内部连接了一个上拉电阻器。 在任何情况下、只需确保遵守正确/MR 逻辑操作所需的 VIL 和 VIH 值、并将/MR 保持在绝对最大规格范围内。

    Michael