This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8365:LM8365延迟时间限制

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8365, TPS3890, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709262/lm8365-lm8365-delay-time-limit

器件型号:LM8365
主题中讨论的其他器件: TPS3890TPS3808

大家好、团队、

我叫 Oliver Kim、我想知道我是否可以使用延迟10秒的 LM8365。

如您所知。 LM8365数据表的图12仅显示了唯一的小范围时间控制。

如果我想选择10s 输出延时时间、如何计算电容值?

如果   我使用具有10秒输出延时的 LM8365、会出现什么问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    我在使用较大的电容器以实现10s 延迟时没有发现任何问题。 我们不会在此大延迟下进行测试、因此您必须在运行条件下测试器件以验证长延迟用例。 我们有 TPS3808和 TPS3890、这两款器件均经过测试、延迟高达10秒、性能更高。 大延迟的最大问题是需要一个大电容器、大电容器通常具有较大的变化、因此延迟可能不那么准确。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael