This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5134:低侧驱动器调查合格汽车器件

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708771/lm5134-low-side-driver-survey-qualified-automotive-parts

器件型号:LM5134

大家好、

LM5134具有先导机具快速关断功率 MOSFET、但未达到汽车 AEC-100等级标准。
也有利于米勒钳位、对吧? 您能帮我推荐其他器件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您询问 LM5134、它将帮助您正确错误地开启电源、但不能正常工作。
    您似乎需要具有米勒钳位的 Q1器件。
    我们有一些具有内部米勒钳位的隔离式驱动器。
    查看 UCC5310M 和 UCC5390M
    还有 ISO545x/ISO585x 系列。

    您是否需要更多帮助?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    感谢您的快速响应。
    一般而言、我们需要导频功能的 MOSFET 的情况是什么?

    谢谢,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我对您提出的问题感到困惑、您是否需要米勒钳位功能(用于与高 dv/dt 相关的米勒导通)或导通功能(用于快速关断和降低环路电感)?

    谢谢、