This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54061:TPS54061的输出不稳定

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708959/webench-tools-tps54061-output-of-tps54061-is-not-stable

器件型号:TPS54061

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Tis:

我的 CTM 使用 TPS54061作为降压 DC/DC、输入为12V、输出为5V/200mA。 在开始提供12V 输入时、输出为5V、但它持续了一小段时间、 它下降至0V。、但经过一段时间后、它可能成为正常输出。 下面是 sch。 您是否会就此问题提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在启动期间加载输出? 此外、与 webench 仿真相比、您的 R7和 C5值如何?
    C5的值看起来相当大。

    谢谢
    -Arief