This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:读取8Ch 的值

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706893/tps53667-read-value-of-8ch

器件型号:TPS53667

您好!

你会给我建议吗?
我们的客户正在考虑采用 TPS53667 + CSD95490六相。
实际负载电流与读取的8Ch 值不匹配。
是否有要检查的设置?
如果有任何必要的信息、请告知我。

e2e.ti.com/.../TPS53667_5F00_Value.pdf

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    我首先要检查您的设计、是 IMON 电阻器值。 填充的电阻器是否与计算值匹配? 计算出的电阻值是否正确(即仔细检查您的数学计算)?

    我建议这样做、因为假设 PCB 上的值正确、VIMAX (0.85V)将对应于377A 的电流。 这将超越六相设计的功能、似乎不太可能。  

    在检查此电阻器后、我将再次检查初始 Imax 设置。 如果您使用引脚搭接选项、请确保 F-IMAX 引脚上安装了正确的电阻器。 对于 NVM 设置、请确保预编程的 IMAX 值正确。 错误的 IMAX 值将影响 IMON 上的缩放比例、并可能影响您的结果。

    一旦这些选项变得更直、您还可以使用 IOUT_CAL_OFFSET 寄存器进一步提高电流感测精度。 只需施加已知的负载电流。 读取 READ_IOUT 寄存器并从施加的电流中减去寄存器值、以获得偏移误差。 然后将正确的偏移值写入寄存器。

    示例:施加50A 负载、读取49A。 49A - 50A =-1A =偏移误差。 由于误差为-1A、因此应将+1A 的偏移写入 IOUT_CAL_OFFSET 以消除误差。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmen - San、

    感谢你的答复。
    如果 IMON 电阻器值与计算相差1k、您能否判断8Ch 的精度将发生多大变化(37.1k→36.1k)?

    此外、我检查了 CSPx 引脚上的电压、但 VCSPx 的预期值是否为1.7V 或更高?
    由于电压值变为1.7V 或更低、我想确认一下。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    1kΩ 差异不会导致您看到的所有问题。 您是否检查了 F-IMAX 分频器以确保它设置了正确的 IMAX 值? Imax 寄存器读数是否正确? 我还会检查偏移寄存器、以确保它最初为0、与预期的值相同。

    至于 CSP 引脚、它们应该处于1.7V 直流电压、这是预期的结果。 这些引脚的值将在5mV/A、±2.5%时发生变化。 通常、要查看这些微小的变化、需要对示波器进行交流耦合。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen - San

    感谢您的支持。
    很抱歉让你一遍又一遍。  
    kΩ kΩ 的 kΩ 为 RF = 20 μ A、RIMAX = 11 μ A、RIMON = 37.1 μ A。
    kΩ、CSD95490的 RLSET 为110m Ω。
    Imax 的计算值为164.5A、是否为 Dah 的预期值为 A5?
    如果 您有任何其他需要担心的问题、请将建议告知我。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuco、

    您能否与我分享原理图? 您的电阻器值都检查了 CONFIG 和 IMON 电阻器、因此应正确设置所有值。 Imax 寄存器中的 A5h 值也是正确的。  

    如果您在功率级上使用150nH 电感器、那么 RLSET 也是正确的。

    我想查看原理图、看看是否有其他问题看起来不正确。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门-圣、

    感谢您的支持。
    请您通过以下地址与我联系、以便我发送电路图吗?
     
     
    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    由于我们将在私有线程中讨论您的原理图/布局、因此我将关闭此线程。

    谢谢、

    Carmen