This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:有关 ASIL 认证的信息

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705681/bq76pl455a-q1-information-on-asil-authentication

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ABQ76PL455-Q1

尊敬的 TI 专家:

我将 455A 和 NXP MCU 用于15节 BMS~我们需要进行功能安全 ASIL C 测试~

以下两个问题需要您的帮助:

1.如果 BQ76PL455a 通过了功能安全 ASIL C 测试?

2.在进行测试之前,我应该做些什么? 是否需要在典型电路中添加或删除某些电路?

对你的答复看不出来~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PL455A 可用于 ASIL-C 系统。

    2.遵循我们的参考原理图,您可以获得所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roger:
    感谢您的回复~
    他们是否为可提供给客户的"安全手册"文档?
    我知道、在进行 ASIL 测试~之前、我需要修改原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可通过 NDA 提供。
    您是否与 TI 签订了 NDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我是 MM 的 TI 客户、
    如果 TI 未与我签署 NDA、如何进行功能安全测试?
    希望您能帮助咨询 TI、了解 MM 客户是否可以使用此工具~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与营销部门联系、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    何时可以获取455安全手册的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fawn、

    bq76PL455-Q1安全手册要求与相关方签订 NDA。

    如果您有、请通过电子邮件直接发送副本、我们将 上传该手册

    "盒子"下载。

    TXS

    Vish