This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074充电查询

Guru**** 2513415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182093/bq24074-bq24074-charge-query

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQ28Z610-R1BQ25620

你(们)好

采用  BQ24074 4.2V/1.5A/230mA  切断的客户设计、电池为 1S3P/9090mAh  

当 VBAT=3.2V~4.2V 时、充电电流将中断(使用 BQ28Z610记录数据)

1、请帮助检查原理图和布局

2、 充电器 IC 是否会触发热调节?

附加了日志数据

e2e.ti.com/.../ture-test-usb-_2600_2.5A_2D00_1.xls

正在等待您的回复?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不相信热调节会导致间歇性充电、如日志中所示。 我需要在办公室内检查充电电流为1.5A 时是否发生这种情况。 OUT 引脚上是否还有电流消耗负载?  

    我看不到原理图或布局有任何问题。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony Pham

    感谢你的帮助。  USB 直接为输入电压(U2)充电+电池使用 BQ28Z610设置保护

    是否 有任何保护 会 导致此问题?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不这么认为。 这看起来不是预期的热调节行为。 是否可以获得电池电流的波形? 与日志相比、更易于查看。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    问题不是最大电流。

    问题是充电时、电流可能会变为0A 达2+秒、如下面的示波器图所示。

    什么 BQ24074函数会导致此类行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzlu:

    黄色波形是什么? 该电池电压吗?

    让我在实验室中使用您的设置尝试一下、看看这是否会触发某种级别的热调节。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony Pham

    很抱歉耽误你的答复。

    CH1 = 充电电压(USB 5V)
    CH2 = 充电电流

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    不用担心。 充电电流越低、是否会发生这种情况? 如果充电电流设置为500mA、该怎么办?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果充电电流更改为500mA、则现象消失、但这种情况会与客户需求发生冲突。

    要回顾当前测试条件、请执行以下操作:
    将 RT2更改为10K 电阻器、此状态将消失
    2.使用腔室将其保持在25度(吹气电池组)、状态将消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    明白了、这似乎是电池温度、热调节、甚至可能是热关断行为。 较低的充电电流将减少以热量形式耗散的功率、因此将其更改为500mA 可消除这种行为。

    [引用 userid="548862" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182093/bq24074-bq24074-charge-query/4463120 #4463120"]将 RT2更改为10K 电阻器,此状态将消失

    我看到 RT2进入被称为 TH1的节点、这是否进入充电器? 我看到在 BQ24074侧、它变成了 TH、而不是 TH1。  

    [引用 userid="548862" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182093/bq24074-bq24074-charge-query/4463120 #4463120"]。 使用消声室将其保持在25度(吹气电池组)、状态将消失。[/引述]

    在试验箱外部、具有1.5A 充电电流的 TS 电压是多少? 如果将 RT2更改为10k (而 RT2转至 BQ24074 TS 引脚)可消除此行为、我担心电池温度可能超出有效范围。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthy。

    1.星形反馈电路 TH 正确、网络名称是 TH (在布局规则中、更改 TH1需要不同的名称)

    2.电池和充电器日志温度低于50度、此时仍会触发充电器 IC 保护、请参阅附件文件。

    3.您能不能建议旁路 BQ24074 热 性能(更改10K/1%电阻)和温度保护请参阅 BQ28Z610-R1 (将 OTC 设置为55deg)、对设计有任何影响。

    e2e.ti.com/.../GA_5F00_5.15V_5F00_2022_2D00_12_2D00_20L.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    [引用 userid="548862" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182093/bq24074-bq24074-charge-query/4464957 #4464957]1. 星形反馈电路 TH 是正确的、网络名称是 TH (在布局规则中、需要不同的名称来更改 TH1)

    明白了、谢谢!

    [引用 userid="548862" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182093/bq24074-bq24074-charge-query/4464957 #4464957"]3. 您能不能建议旁路 BQ24074 热 性能(更改10K/1%电阻)和温度保护请参阅 BQ28Z610-R1 (将 OTC 设置为55deg)、是否会对设计产生任何影响。[/引述]

    如果是来自 IC 或未捕获在此日志中的电池温度的热调节、则可能会导致 IC 和/或电池寿命下降。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    在本例流程图中,我们设置了两个 OTP 保护:
    BQ24074跟随 HW 对 OTP 约50度。 仅用于充电控制
    BQ28Z610是 OTC 中的另一种温度保护控制 EX :55度。

    因此、我认为 Temp 可以记录它。

    BR

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我不太理解。 当 NTC 安装到位时、由于 NTC 或 IC 温度下的电池温度、它显示了热保护迹象(尽管数据显示这两种情况都不存在)。 如果您使用10k 电阻器旁路 NTC、您对 BQ24074所指的 HW OTP 是什么?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    1. BQ24074 HW OTP =当温度过高时、充电器暂停充电
    2.当前情况会影响充电时间(电池容量=9.09Ah/充电时间需要增加3小时~5小时)
    3.如果将 BQ24074的充电温度控制更改为 BQ28Z610、则应能够避免充电停止现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    [引用 userid="548862" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182093/bq24074-bq24074-charge-query/4468430 #4468430"]如果 BQ24074的充电温度控制更改为 BQ28Z610,则应能够避免充电停止现象
    Unknown 说:
    BQ24074 HW OTP =充电温度过高时暂停充电[引用]

    是的、这可能是真的。

    我的担心是、目前无法根据我在论坛上看到的内容来区分它是否是 TS 保护的 IC 保护、因此即使您移除 NTC、也要用10k 代替它。 如果基于充电器 或 监测计的截止温度为50C 或55C、您的日志显示这种情况发生在41C 左右。

    如果您更改为10k 电阻 器、而不是 NTC。 如果是进入热调节或热关断状态的 IC、则仍可能发生 IC 热保护。  该控制环路与电池温度监测分离、旨在保护 IC。 它不能被禁用。

    [引用 userid="548862" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182093/bq24074-bq24074-charge-query/4468430 #4468430"]当前情况会影响充电时间(电池容量=9.09Ah /充电时间需要增加3小时~5小时)

    这正是使用线性充电器的电池。 如果需要考虑充电时间、我强烈建议在时间问题上改用 BQ25620等开关充电器。  

    此致、

    Anthony Pham