This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:为 bq34110和8SP1 LiFePO4 (A123、类型 ARN26650)配置查找黄金文件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705678/bq34110-looking-for-golden-file-for-bq34110-and-8sp1-lifepo4-a123-type-arn26650-config

器件型号:BQ34110

是否有人可以为 bq34110和8SP1 LiFePO4 (A123、类型 ARN26650)配置提供黄金文件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    遗憾的是、我们没有特定的黄金文件来支持特定的软件包。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢您、这是否意味着您尚未针对 LiFePO4多路配置测试此 guage?

    也许您还有另一个适用于多色的黄金文件、但对于 LiFePo4化学物质、我们可以查看并从中学习?

    瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    我将继续并关闭此线程、因为我在另一个线程上向您发送了一个黄金文件。 您是否能够尝试使用新的黄金文件?
    谢谢、
    Matt