This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:适用于 POE PD 中12V/1.5A 的小尺寸、低成本解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709053/tps23754-small-size-and-low-cost-solution-for-12v-1-5a-in-poe-pd

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23755TPS23758

您好,团队

您是否有有关 POE PD 的解决方案?

客户需要的是12V/1.5A、低成本和小尺寸。

我们推广 TPS23754、他们说这个尺寸太大了。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    它们是否需要有源钳位正向拓扑?

    如果他们愿意使用反激式拓扑、如果他们希望减小解决方案尺寸、我建议推广即将推出的 TPS23755或 TPS23758 (1类、初级侧调节、PD+PWM 控制器)。 请联系 Darwin Fernandez 或我自己、我们可以为该部件发送配套资料。

    如果您想要现有设计(使用类似封装的器件)、我会推荐一些设计。

    -Tom