This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050BRHLR Ros / Rfod

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51050B, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185485/bq51050brhlr-ros-rfod

主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ51050BBQ51013B

高男士、  

我正在研究一种使用 USB 和无线充电为锂离子电池充电的解决方案。

 将 BQ51050B + BQ24040§9.2.2组合在一起的 BQ51050数据表中描述的解决方案似乎很有趣。

但我在理解如何确定 Ros 的值时遇到了一些困难、在这里阅读其他文章时、Rfod 和 Ros 之间似乎存在关系。

Rfod I use 为200欧姆( 随意选择)如何选择 Ros?

感谢你的帮助。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brun

    查看 BQ51013B + BQ24040、请参阅数据表图9-11。  与电池的连接效果更好。

    如果仅使用无线充电、BQ5105XB 是最佳选择。

    在 FOD 校准期间、最终的 Rfod 和 Ros 值被设定。

    ROS --良好的起始值是20k 欧姆。  这将设置轻负载或无负载时的损耗。

    Rfod --良好的起始值是200欧姆。 这会将损耗设置为高于轻负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,您好,感谢您的回答,我将以这些值作为起点,并对 BQ51013B 配置有一个新的印象;)

    我有另一个关于 NTC 设置的请求、BQ5105xB 上的图29显示了 NTC 测量的架构、遗憾 的是、BQ5105XB NTC 计算器工具不起作用、我使用公式(3)和(4)来求解 R1和 R3。

    在我的°中、充电的电池范围为0至45 μ A、因此根据表第8页、%Vcold 为0.587 (58.7%)、%Vhot 为 0.196 (19.6%)?

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brun

    0C 正常、但45C 将很难。

    您使用的是哪个 NTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于45°值、我使用了该表   

    NTC 是 ERTJZEG103JA、我刚才采用了建议的组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ51050B TS 功能设计为使用10k 的 NTC 和3400k 的 B (ERTJZEG103JA)在0C 至60C 之间充电。  JEITA 曲线将在10C 和45C 时改变电压或电流。

    但是、如果要求将充电范围从0°C 更改为45°C、这将很难实现。  电阻器 Rs 和 Rp 可以在很小的范围内移动、计算结果表明、使用标准 NTC、它无法达到0C-45C。

    您是否可以选择更改 NTC?