This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:建议使用与 BQ29200类似且具有欠压保护功能的 IC

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709186/bq29200-suggest-an-ic-similar-to-bq29200-with-under-voltage-protection-feature

器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件: BQ2970

您好!  

我正在为 2节锂离子电池组设计电池管理电路。 以下是保护电路所需的功能
1)过充电保护,2)过放电保护,3)过流保护,4)短路保护。  

BQ29200没有欠压保护功能。 您能否为具有上述保护功能的2节锂离子电池组推荐独立的电池保护 IC?

如果此类 IC 不可用、我能否使用 bq2970 IC 设计单节锂离子电池的保护电路并将两节串联电池组合成2节锂离子电池组?

请在这方面帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saiteja、
    我们没有 bq29200之类的器件具有 UVP。
    2个 bq2970不能用于2芯电池组。

    此致、
    David