This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707810/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069

大家好、我们的系统由48V 电池供电、我们使用 LM5069作为浪涌电流控制器。 外部电路设计为数据表、参数如下:

Rsns= 2mΩ;Ω

Rpwr = 22k;

计时器= 0.1uF;

COUT=3000uF;

Q1:STP100N10F7:100V/80A

最大 总线电流为30A、问题是 Q1在上电时容易烧坏。

非常感谢您的回复。