This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:Vgs=3.5V 时的 Rdson 值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD17304Q3, CSD17308Q3, CSD17309Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708575/csd18543q3a-rdson-value-when-vgs-3-5v

器件型号:CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件: CSD17304Q3CSD17308Q3CSD17309Q3

大家好、

我想知道 Vgs=3.5V 时 Rdson 的值是多少。 从下图中可以看出、不清楚确切的值是什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zach、

    感谢您发帖。
    在您请求的区域、为您提供电阻值是不切实际的、因为它会有如此大的变化。 这是因为阈值电压的极小变化(这种变化与工艺变化和温度同时发生)会导致电阻从0.5欧姆到无限电阻的大规模变化、因此数据表中未对此进行说明。
    如果您正在寻找一个保证电阻值、那么这在这个区域是不可能的、即使提供一个典型值也是极其危险的、因为它可能有如此宽的变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的讲解。
    如果我想找到60V MOSFET、您有没有任何建议。 该封装与 CSD18543Q3A 相同。 客户希望使用3.5V (最小值)-4.2V (最大值)作为驱动电路电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack、

    遗憾的是、我们没有额定驱动能力低至3.5V 的60V FET。 我们提供的最低保证驱动电压能力60V FET 为4.5V。 如果客户可以使用30V FET、则我们有各种电阻率可低至3V 的选项。 这些是 CSD17308Q3、CSD17309Q3和 CSD17304Q3