This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5943:关于 TLC5943的 GSCLK

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709139/tlc5943-about-gsclk-of-tlc5943

器件型号:TLC5943

尊敬的支持团队:

我的客户将 SN47LVC1G3157用于 TLC5943的 GSCLK 开关、其结果如下所示:SN47lvc1G3157导通状态电阻:6ohm(典型值)开关电容:17.4pF (__LW_AT__典型值)、您能帮助确认 从 ssch 中标记为1的 osc 输出到2 、是否存在任何阻抗匹配的 TLC5943问题?  由于 TLC5943 sch 中对 GSCLK 要求的描述很少,但 GSCLK 作为 PWM 控制,因此实际负载对 PWM 频率抖动不是很敏感。  太多了!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    请参考数据表图9、并确保 GSCLK 信号满足 TWH0和 TWL0的要求。

    原理图中没有阻抗匹配问题。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth